HCOPyサブシステムは、フロント・パネル・ディスプレイの画面イメージ(「スクリーン・ショット」)を生成します。
次の例では、フロント・パネル・ディスプレイのイメージをキャプチャし、BMP形式で返します。
HCOP:SDUM:DATA:FORM BMP
HCOP:SDUM:DATA?
フロント・パネル・ディスプレイのイメージ(「スクリーン・ショット」)を返します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | (イメージを含む固定長バイナリ・ブロック) 固定長ブロック・データには、一連の8ビット・バイナリ・データ・バイトとして送出される任意の種類のデバイス固有データを使用できます。これは、特に大量のデータ、または8ビットの拡張ASCIIコードを送信するときに便利です。 |
表示イメージをキャプチャして返す: HCOP:SDUM:DATA? |
HCOPy:SDUMp:DATA?によって返されるイメージのフォーマットを指定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{PNG|BMP}、デフォルトはPNG | PNGまたはBMP |
表示イメージのフォーマットをBMPに設定 HCOP:SDUM:DATA:FORM BMP |