INPut:ATTenuation[:STATe] {ON|1|OFF|0}
INPut:ATTenuation[:STATe]?
33600シリーズの変調入力で、5 Vレベル(ON)まで、または1 V レベル(OFF)までのどちらの信号を扱うかを指定します。
{ON|1|OFF|0}、デフォルトはON |
0(OFF)または1(ON) |
変調入力で5 Vまでの信号を扱うように指定します。 INP:ATT ON
|
- 変調源がExternalに設定されている場合は、これをフロント・パネルの変調パラメータ画面で設定することができます。