これらのMMEMoryサブシステム・コマンドは、測定器ステート(ステート・ファイル)と、不揮発性パラメータの必要な設定(設定ファイル)を、保存およびロードします。 一般的に、ステート・ファイルには測定に関連する揮発性設定が保存されます。 設定は、特定の測定ではなく測定器に関連する不揮発性パラメータです。 次の表に、各ファイルに含まれる情報をまとめます。
ステート・ファイル | 設定ファイル |
---|---|
アクティブな測定機能 レンジ 積分時間/分解能(NPLC) オートレンジ オート・ゼロ オート・インピーダンス(入力Z) AC帯域幅 トリガおよびサンプル設定 演算設定(イネーブル、ヌル値、リミットなど) ステータス・ビットのデータしきい値 VM Compのスロープ(電圧計完了) 温度単位 デフォルト・ファイル・システム・ディレクトリ ディスプレイの選択と設定(数値、メータ、ヒストグラム、トレンド・チャートなど) 数値フロント・パネルの桁マスク DBM基準抵抗 |
I/Oイネーブル、アドレス、設定、mDNS設定 ディスプレイ輝度 スクリーン・セーバ・イネーブル、輝度 数値区切り文字(カンマ、スペース、なし)および小数点記号 ビープ音、およびキー・クリック音イネーブル ヘルプ言語 電源投入時ステータス・クリア・イネーブル、ステータス・イネーブル、遷移フィルタ 電源投入時ステート(*RST、ユーザ定義、前回) SCPI ID(*IDNによって返された文字列) 電源投入時メッセージ・テキスト カラー・スキーム(A/B) ラベル・イネーブル、テキスト |
MMEMoryサブシステムには、その他にも次の2種類のコマンドが含まれます。
多くのMMEMoryコマンドでは、フォルダおよびファイルが参照されます。 フォルダおよびフォルダは、特定の構造を持ちます(以下を参照)。
フロント・パネルでは、MEMサブシステムではなくMMEMサブシステムを使用して、ステートを保存します。 フロント・パネルでステートを保存する場合、SCPIでもステートにアクセスできます。 ただし、*SAVでMEMサブシステムに保存されたステートは、フロント・パネルからは取得できません。
例えば、測定器を目的に合わせて設定し、USBドライブをフロント・パネルに挿入します。 その後、次のコマンドを入力します。 USBドライブがない場合、"USB:\"を"INT:\"に変更して、測定器の内部フラッシュ・ドライブを代わりに使用します。
MMEMory:CDIRectory "USB:\"
MMEMory:MDIRectory "States"
MMEMory:STORe:STATE "USB:\States\State1"
いつでもこのステートに戻すことができます。次のコマンドを入力します。
MMEMory:LOAD:STATE "USB:\States\State1"
[Utility] > [Store/Recall]を押すことにより、フロント・パネルからステート・ファイルをリコールすることもできます。
LOAD: 測定器を再起動して、ファイルから不揮発性I/O設定とユーザ設定をロードします。 指定したファイルを空にする、あるいはシステム・フォルダまたは隠しフォルダにすることはできません。
STORE: 不揮発性I/O設定とユーザ設定をファイルに保存します。 保存先のファイルが存在する場合、隠しファイルまたはシステム・ファイルとして設定されていても、ファイルは上書きされます。
|
スタティックIPアドレスを指定する設定をロードする際には、LAN上に同じIPアドレスを持つ測定器が2つ生じないように注意してください。 この場合、両方の測定器でLAN設定エラーが発生する可能性があります。 |
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
任意の有効なファイル名 .prfファイル拡張子は省略可能です。 この拡張子を含めない場合、測定器のファームウェアにより、この拡張子は自動的に追加されます。 |
(なし) |
現在の不揮発性I/O設定とユーザ設定を指定されたファイルに保存します。 不揮発性I/O設定とユーザ設定を指定されたファイルからロードします。 |
ステート・ファイルから測定器ステートをロードしたり、現在の測定器ステートをステート・ファイルに保存したりします。 ファイル名には、必要に応じてフォルダ名や.staファイル拡張子を含めます。 この拡張子を含めない場合、測定器のファームウェアにより、この拡張子は自動的に追加されます。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
任意の有効なファイル名 |
(なし) |
現在の測定器ステートを、内部フラッシュ・ファイル・システムのルート・ディレクトリにある指定されたステート・ファイルに保存します。 MMEM:STOR:STAT "INT:\MySetup" 1つ前のコマンドにより保存されたMySetup.staから、測定器ステートをロードします。 MMEM:LOAD:STAT "INT:\MySetup.sta" |
保存されている特定の測定器ステートの、電源投入時の自動リコールをオン/オフします。 オンを指定すると、電源オフ時ステート・ファイル(内部フラッシュ・ファイル・システムのルート・フォルダにあるSTATE_0)、またはユーザ指定ステート・ファイル(MMEMory:STATe:RECall:SELect)が自動的にリコールされます。 オフを選択すると、電源投入時に工場リセット(*RST)を発行します。
自動リコール・モードがオン(MMEMory:STATe:RECall:AUTO ON)の場合に、電源投入時にどの測定器ステートを使用するかを選択します。 自動リコール・モードがオフ(MMEMory:STATe:RECall:AUTO OFF)の場合には、電源投入時に工場リセット(*RST)を発行します。
指定されたステート・ファイルが存在し、有効なステート・ファイルが含まれる場合に、1を返します。 それ以外の場合、0を戻します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
任意の有効なファイル名 | 1 |
内部フラッシュ・ファイル・システムのルート・フォルダにあるMyState.staのステータスを返します。 MMEM:STAT:VAL? "INT:\MyState.sta" |