過負荷ビットはINITiateコマンドごとに1回ずつ設定されます。 過負荷ビットをクリアすると、新しいINITiateが送信されるまで再設定されません。 |
ビット番号 |
ビット名 |
10進値 | 定義 |
---|---|---|---|
0 |
電圧過負荷 |
1 |
イベントとしてのみ通知します。 0を返します。イベント・レジスタを読み取ります。 |
1 |
電流過負荷 |
2 |
イベントとしてのみ通知します。 0を返します。イベント・レジスタを読み取ります。 |
2 |
未使用 |
4 |
(今後の使用のため予約済み) |
3 |
未使用 |
8 |
(今後の使用のため予約済み) |
4 |
温度過負荷 |
16 |
イベントとしてのみ通知します。 0を返します。イベント・レジスタを読み取ります。 |
5 |
周波数過負荷/アンダーフロー |
32 |
イベントとしてのみ通知します。 0を返します。イベント・レジスタを読み取ります。 |
6 |
未使用 |
64 |
(今後の使用のため予約済み) |
7 |
未使用 |
128 |
(今後の使用のため予約済み) |
8 |
校正破損 |
256 |
1つ以上の校正定数が破損しています。 |
9 |
抵抗過負荷 |
512 |
イベントとしてのみ通知します。 0を返します。イベント・レジスタを読み取ります。 |
10 |
未使用 |
1024 |
(今後の使用のため予約済み) |
11 |
下限値フェール |
2048 |
最近の測定で下限テストに失敗しました。 |
12 |
上限値フェール |
4096 |
最近の測定で上限テストに失敗しました。 |
13 |
未使用 |
8192 |
(今後の使用のため予約済み) |
14 |
メモリ・オーバーフロー |
16384 |
読み値メモリがいっぱいです。 1つまたは複数の(最も古い)測定値が失われました。 |
15 |
未使用 |
32768 |
(今後の使用のため予約済み) |
ビット番号 |
ビット名 |
10進値 | 定義 |
---|---|---|---|
0 |
校正中 |
1 |
測定器で校正が実行されています。 |
1 |
未使用 |
2 |
(今後の使用のため予約済み) |
2 |
未使用 |
4 |
(今後の使用のため予約済み) |
3 |
未使用 |
8 |
(今後の使用のため予約済み) |
4 |
測定中 |
16 |
測定器が起動されていて、測定が実行中または実行予定です。 |
5 |
トリガ待ち |
32 |
測定器がトリガ待ちの状態です。 |
6 |
未使用 |
64 |
(今後の使用のため予約済み) |
7 |
未使用 |
128 |
(今後の使用のため予約済み) |
8 |
設定変更 |
256 |
最後のINIT、READ?、またはMEASure?以降に、フロント・パネルまたはSCPIから測定器の設定が変更されています。 |
9 |
メモリしきい値 |
512 |
プログラムされた測定の数値(DATA:POINts:EVENt:THReshold)が測定メモリに記憶されました。 |
10 |
測定器ロック |
1024 |
リモート・インタフェース(GPIB、USB、またはLAN)をロックするかどうか(SYSTem:LOCK:REQuest?)を設定します。 リモート・インタフェースのロックが解除されると(SYSTem:LOCK:RELease)クリアされます。 |
11 |
未使用 |
2048 |
(今後の使用のため予約済み) |
12 |
未使用 |
4096 |
(今後の使用のため予約済み) |
13 |
グローバル・エラー |
8192 |
エラー待ち行列にリモート・インタフェースのエラーがあるかどうかを設定します。エラーがない場合はクリアされます。 |
14 |
未使用 |
16384 |
(今後の使用のため予約済み) |
15 |
未使用 |
32768 |
"0"が返されます。 |
標準動作レジスタ・グループの条件レジスタの合計ビット数を返します。 このレジスタは読み取り専用なので、ビットは読み取られてもクリアされません。
条件レジスタにより、測定器の状態が連続的に監視されます。 条件レジスタ・ビットは、リアルタイムで更新されます。条件レジスタ・ビットはラッチもバッファもされません。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | +32 |
次のように指定すると、条件レジスタが読み取られます(ビット5が設定された状態)。 STAT:OPER:COND? |
標準動作レジスタ・グループのイネーブル・レジスタのビットを有効にします。 次に、選択されたビットがステータス・バイトに報告されます。 イネーブル・レジスタにより、イベント・レジスタのどのビットがステータス・バイト・レジスタ・グループに報告されるかが定義されます。 イネーブル・レジスタに書き込んだり、イネーブル・レジスタを読み取ることができます。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
レジスタ内のビットの2進重み付き和に対応する10進値。 | +32 |
イネーブル・レジスタのビット5(10進値で32)を有効にします。 STAT:OPER:ENAB 32 |
標準動作レジスタ・グループのイベント・レジスタの合計ビット数を返します。 イベント・レジスタは読み取り専用レジスタであり、条件レジスタからイベントをラッチします。 イベント・ビットが設定されている間、そのビットに対応する後続のイベントは無視されます。 レジスタを読み取ると、レジスタ・ビットがクリアされます。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | +512 |
次のように指定すると、イベント・レジスタが読み取られます(ビット9が設定された状態)。 STAT:OPER:EVEN? |
疑問データのイネーブル・レジスタと標準動作のイネーブル・レジスタをクリアします。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | (なし) |
次のように指定すると、イネーブル・レジスタ・ビットがクリアされます。 STAT:PRES |
疑問データ・レジスタ・グループの条件レジスタの合計ビット数を返します。 このレジスタは読み取り専用なので、ビットは読み取られてもクリアされません。
条件レジスタにより、測定器の状態が連続的に監視されます。 条件レジスタ・ビットは、リアルタイムで更新されます。条件レジスタ・ビットはラッチもバッファもされません。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | +4096 |
次のように指定すると、条件レジスタが読み取られます(ビット12が設定された状態)。 STAT:QUES:COND? |
疑問データ・レジスタ・グループのイネーブル・レジスタのビットを有効にします。 次に、選択されたビットがステータス・バイトに報告されます。 イネーブル・レジスタにより、イベント・レジスタのどのビットがステータス・バイト・レジスタ・グループに報告されるかが定義されます。 イネーブル・レジスタに書き込んだり、イネーブル・レジスタを読み取ることができます。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
レジスタ内のビットの2進重み付き和に対応する10進値。 | +512 |
イネーブル・レジスタのビット9(10進値で512)を有効にします。 |
疑問データ・レジスタ・グループのイベント・レジスタを返します。 イベント・レジスタは読み取り専用レジスタであり、条件レジスタからイベントをラッチします。 イベント・ビットが設定されている間、そのビットに対応する後続のイベントは無視されます。 レジスタを読み取ると、レジスタ・ビットがクリアされます。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | +1024 |
次のように指定すると、イベント・レジスタが読み取られます(ビット10が設定された状態)。 STAT:QUES? |