INITiateサブシステムは、測定器が「アイドル」状態から「トリガ待ち」状態にどのように移行するかを制御します。一度に1つのチャネルで実行することも、「ALL」キーワードを使って両方のチャネルに実行することもできます。
このプログラムではINITiate[1|2][:IMMediate]と、TRIGger[1|2]:SOURceおよびTRIGger[1|2]:COUNtとを組み合わせて使用します。TRIG:SOUR EXTコマンドは外部トリガのチャネルを設定し、TRIG:COUNTはトリガ・カウントを10に設定します。INITiateコマンドは測定器を「トリガ待ち」状態にします。リア・パネルのExt Trig行がパルス(デフォルトでは高)の場合に、トリガが発生します。トリガ・カウント10が満たされた後、チャネルはアイドルに戻ります。外部トリガ入力行からのトリガの受信を再開するには、別のINITコマンドが必要になります。
INIT:CONT OFF
TRIG:SOUR EXT
TRIG:COUNT 10
INIT
1つまたは両方のチャネル(ALL)のトリガ・システムが常に「トリガ待ち」状態に戻るようにするか(ON)、「アイドル」状態を維持するようにするか(OFF)を指定します。トリガはINITiate:IMMediateが発行されるまで無視します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}、デフォルトはON | 0(OFF)または1(ON) |
両方のチャネルを連続トリガに設定: INIT:CONT:ALL ON |
両方のチャネル(ALL)のトリガ・システムの状態を「アイドル」からTRIGger[1|2]:COUNtで指定したトリガの数まで「トリガ待ち」に変更します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | (なし) |
両方のチャネルをトリガ待ち状態に変更: INIT:IMM:ALL |