PHASeサブシステムでは、波形位相を調整できます。これは、チャネル間アプリケーションまたはチャネル同期間アプリケーションに便利です。また、このサブシステムでは、リア・パネルの10 MHz Outおよび10 MHz Inコネクタを使用して複数の測定器を同期できます。
波形の位相オフセット角度を設定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
UNIT:ANGLeの指定により、-360~+360°、または-2p~+2pラジアン、または-(周期)~+(周期)。デフォルトは0。 | +1.5000000000000E+01 |
チャネル1の位相オフセットを15度に設定: UNIT:ANGL DEG PHAS 15 |
現在選択されている任意波形のオフセットを度、ラジアン、秒またはサンプルのいずれかの単位で設定します。デフォルトの単位である<angle>パラメータがUNIT:ARBitrary:ANGLeによって設定されます。
このコマンドは、33600シリーズおよび64サンプル以上の任意の波形のみに適用されます。 |
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
From -360 to 360 (DEGree) From -2π to 2π (RADian) From -arbitrary waveform period to +arbitrary waveform period (SECond) From -(number of samples-1) to +(number of samples - 1) (SAMPle) |
+3.000000000000000E+01 |
UNIT:ARB:ANGL DEG PHAS:ARB 30 |
内部変調源によって変調するときの内部変調源の位相をSIN、SQU、RAMP、NRAMp、またはTRIの形状によって設定します。このコマンドは、33600シリーズのみに適用されます。
このコマンドは、33600シリーズおよび64サンプル以上の任意の波形のみに適用されます。 |
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
From -360 to 360 (DEGree) From -2π to 2π (DEGree) From -arbitrary waveform period to +arbitrary waveform period (SECond) |
+3.000000000000000E+01 |
変調位相を30度に設定: |
PHASeによって設定されたオフセットを同時に削除して、PHASe設定に等しい数量までプライマリ位相発生器を調整します。これは、別の測定器で設定された位相関係を維持しながら、同期信号を出力に合わせます。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | (なし) |
チャネル1のゼロ位相基準ポイントをリセット: PHAS:REF |
変調位相発生器を含め、測定器のすべての位相発生器を同時にリセットし、共通の内部位相ゼロ基準ポイントを設定します。このコマンドはどちらのチャネルのPHASe設定にも影響を与えません。チャネル間の位相差を任意の数量ではなくSOUR1:PHASおよびSOUR2:PHASの合計として設定するだけです。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
(なし) | (なし) |
すべての位相発生器をリセット: PHAS:SYNC |
1次信号とSUM信号の関数を設定してから、[SOURce[1|2]:]PHASe:SYNChronizeを送信すると、1次信号とSUM信号の位相を同期できます。同期化しない場合、これら2つの信号の位相は任意になります。
位相ロックが測定器のタイムベースによって損失している場合のエラーの生成をオンまたはオフにします。測定器は1つのタイムベースを両方のチャネルに使用します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}、デフォルトはOFF | 0(OFF)または1(ON) |
位相ロック・エラーの生成をオンにする: PHASe:UNLock:ERRor:STATe ON |