OUTPutサブシステムは、フロント・パネルのチャネル出力とSyncコネクタ、リア・パネルのExt Trigコネクタを制御します。
フロント・パネルの出力コネクタをオンまたはオフにします。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}、デフォルトはOFF | 0(OFF)または1(ON) |
チャネル1の出力コネクタをオン: OUTP ON |
予想される出力終端を設定します。これは、出力に伴う負荷インピーダンスと等しくする必要があります。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
1Ω~10 kΩ、デフォルトは50 Ω | +5.000000000000000E+02 |
出力インピーダンスを300Ωに設定: 出力インピーダンスを「高インピーダンス」に設定: |
トリガ入力を使用して出力波形信号のオンおよびオフのゲーティングをオン(GATed)またはオフ(NORMal)にします。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{NORMal|GATed}、デフォルトはNORMal | GATまたはNORM |
ゲート出力をオン: |
波形をオフセット電圧に相対させて反転します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{NORMal|INVerted}、デフォルトはNORMal | NORMまたはINV |
出力極性をINVertedに設定: OUTP:POL INV |
フロント・パネルのSyncコネクタをオフまたはオンにします。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}、デフォルトはON | 0(OFF)または1(ON) |
フロント・パネルのSyncコネクタをオフにする: OUTP:SYNC OFF |
ノーマルなSync動作(NORMal)を指定する、Syncが搬送波波形に従うようにする(CARRier)、またはマーカ位置を指定します(MARKer)。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{NORMal|CARRier|MARKer}、デフォルトはNORMal | NORM、CARR、またはMARK |
出力同期モードをCARRierに設定: OUTPut:SYNC:MODE CARR |
<モード> | 同期動作 | 条件 |
---|---|---|
NORMal | 同期はバースト信号のエンベロープに従います。 | BURStがオンの場合 |
同期は掃引信号のエンベロープに従います。 | SWEepがオンの場合 | |
同期は変調信号に従います。 | 変調中で、変調源が内部の場合 | |
同期はFUNC信号に従います。 | その他の条件。 | |
CARRier | 同期はSOURce:MARKer:POINtの設定に従います。 | BURStまたはSWEepがオンでFUNCがARBの場合 |
バーストがオンの間、同期はFUNC信号に従います。 | BURStがオンでFUNCがARBでない場合 | |
同期はFUNC信号に従います。 | その他の条件。 | |
MARKer | 同期はSOURce:MARKer:POINtの設定に従います。 | モードがCWで、FUNCがARBの場合 変調中で、変調源が内部、FUNCがARB、または<modulation>:INT:FUNCがARBの場合 変調中で、変調源が外部で、FUNCがARBの場合 |
同期は現在のSOURce:MARKer:CYCLeの設定に従います。 | BURSTがオンの場合 | |
同期は現在のSOURce:MARKer:FREQuencyの設定に従います。 | SWEEPがオンの場合 | |
同期は変調信号に従います。 | 変調中で、変調源が外部でなく、FUNCがARBでなく、INT:FUNCがARBでない場合 | |
同期はFUNC信号に従います。 | その他の条件。 |
立ち下がりまたは立ち上がりエッジ・トリガを必要とする可能性のある外部測定器をトリガするようにSync出力の目的の出力極性を設定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{NORMal|INVerted}、デフォルトはNORMal | NORMまたはINV |
測定器の出力同期コネクタをノーマル動作に設定: OUTP:SYNC:POL NORM |
Sync出力コネクタのソースを設定します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{CH1|CH2}、デフォルトはCH1 | CH1またはCH2 |
同期ソースをチャネル2に設定: OUTP :SYNC:SOUR CH2 |
掃引モードおよびバーストモードの「トリガ出力」信号をオフまたはオンにします。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{ON|1|OFF|0}、デフォルトはOFF | 0(OFF)または1(ON) |
トリガ出力信号をオンにする: OUTP:TRIG ON |
測定器に「トリガ出力」信号に立ち上がりエッジを使用するか、立ち下がりエッジを使用するかを選択します。
パラメータ | 代表的な戻り値 |
---|---|
{POSitive|NEGative}、デフォルトはPOSitive | POSまたはNEG |
トリガ・スロープをNEGative(立ち下がりエッジ)に設定: OUTP:TRIG:SLOP NEG |